This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:SPI 数据输入采样边沿

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464582/tcan1167-q1-spi-data-input-sample-edge

器件型号:TCAN1167-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否说明一下 SDI 采样是上升沿还是下降沿? 它在数据表中存在冲突。

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是一个拼写错误、SDI 在时钟的上升沿采样。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。

    我们在 TCAN1167上捕获了 SDI (蓝色)和 SCK (绿色)波形。

    SCK 为高电平后、SDI 波形会发生变化。 采样看起来是在下降沿。

    SPI 通信模式无法支持高电压电平数据更改、然后进行数据采样。 我有点困惑、因为测量结果似乎显示它是下降沿采样。

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    SDI 是串行数据输入、它是来自 MCU 的输入、因此这是 MCU 配置问题。 您需要将 SPI 模式设置为  CPOL = 0和 CPHA = 0。

    此致、

    Sean