This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:与 AM62Ax 和 DS90UB953的视频输出接口和时钟同步

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477212/ds90ub960-q1-video-output-interface-and-clock-synchronization-with-am62ax-and-ds90ub953

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对此架构有一些疑问:

问题1。 我们将分别为此架构使用不同的晶体/振荡器。 这是否可接受、或者我们是否需要同步此应用有关 DS90UB953 (非同步)的相同时钟。

问题2: 视频输出的结构是否合适?

问题3。 我们可以压缩 端口2 CSI-2、每通道高达832Mbps、以实现 DS90UB953兼容性

Q4.两个摄像头数据流如何都采用 MIPI CSI-2的数据包或媒体  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查找反馈:

    1. 只要器件在非同步模式下运行、每个 FPD-Link 器件都可以使用单独的振荡器。  
    2. 您能解释一下视频输出结构是什么意思吗? 如果您谈论的是解串器 CSI 端口被馈送到另一个串行器的系统架构、则只要不违反接收串行器的带宽、这是可以的。 请注意、接收串行器需要伙伴的解串器。
    3. 否、960 CSI 端口以固定的标称速率运行。 端口每通道只能运行400Mbps、800Mbps、1200Mbps 或1600Mbps。
    4. 数据流的聚合输出取决于所选的转发方法。 默认情况下、视频数据包将采用轮询输出方式、其中每个数据包到达 RX 端口时、会转发到 CSI 端口。 数据包的顺序将由它们最初接收的顺序确定。 如需了解其他转发方法、请参阅960器件数据表的第7.4.25节。