请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我对此架构有一些疑问:
问题1。 我们将分别为此架构使用不同的晶体/振荡器。 这是否可接受、或者我们是否需要同步此应用有关 DS90UB953 (非同步)的相同时钟。
问题2: 视频输出的结构是否合适?
问题3。 我们可以压缩 端口2 CSI-2、每通道高达832Mbps、以实现 DS90UB953兼容性
Q4.两个摄像头数据流如何都采用 MIPI CSI-2的数据包或媒体