This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:支持 MCAL 异步 SPI

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477284/tcan4550-q1-support-mcal-asynchronous-spi

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 TCAN4550-Q1和具有 AutoSAR MCAL 的 IFX MCU。 他们希望使用 MCAL 异步 SPI 与 TCAN4550-Q1通信。  TCAN4550-Q1是否支持 异步 SPI? 谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    TCAN4550-Q1只有一个 SPI 接口、支持读取或写入事务协议。 器件有独立的数据输出(SDO)引脚和数据输入(SDI)引脚、可使数据同时在 TCAN4550-Q1和 MCU 之间流动、但我不确定这是否为"异步"规范所暗示的情况。  

    由于只有一条 SPI 总线、因此 MCU 一次只能对寄存器或 MRAM 单元执行单个写入或读取操作。  无法在向一个寄存器或 MRAM 单元写入数据的同时从另一个寄存器或 MRAM 单元读回数据。

    我希望这能够帮助您清楚地了解器件的 SPI 操作、从而回答您的问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 异步 SPI 的意思是非阻塞 SPI、 这是一种使用 SPI 协议进行数据传输而不阻断主程序流的通信方法、这意味着微控制器可以在 SPI 传输正在进行时继续执行其他任务。

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    那么这个问题似乎是 MCU 功能问题、而不是 TCAN4550。

    此致、

    Jonathan