主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用的是 TCAN4550-Q1和具有 AutoSAR MCAL 的 IFX MCU。 他们希望使用 MCAL 异步 SPI 与 TCAN4550-Q1通信。 TCAN4550-Q1是否支持 异步 SPI? 谢谢!

此致
灰色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用的是 TCAN4550-Q1和具有 AutoSAR MCAL 的 IFX MCU。 他们希望使用 MCAL 异步 SPI 与 TCAN4550-Q1通信。 TCAN4550-Q1是否支持 异步 SPI? 谢谢!

此致
灰色
您好、灰:
TCAN4550-Q1只有一个 SPI 接口、支持读取或写入事务协议。 器件有独立的数据输出(SDO)引脚和数据输入(SDI)引脚、可使数据同时在 TCAN4550-Q1和 MCU 之间流动、但我不确定这是否为"异步"规范所暗示的情况。
由于只有一条 SPI 总线、因此 MCU 一次只能对寄存器或 MRAM 单元执行单个写入或读取操作。 无法在向一个寄存器或 MRAM 单元写入数据的同时从另一个寄存器或 MRAM 单元读回数据。
我希望这能够帮助您清楚地了解器件的 SPI 操作、从而回答您的问题。
此致、
Jonathan