This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:有关在隔离状态下连接 LVDS (DS90LV011A、DS90LV012A)的查询

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477194/ds90lv011a-inquiry-about-connecting-lvds-ds90lv011a-ds90lv012a-in-an-isolated-state

器件型号:DS90LV011A

工具与软件:

您好!
驱动器和接收器具有独立电源。
因此、它们的接地是隔离的。
它是否会在仅连接 OUT+/-和 IN+/-时运行?
距离为1米、使用了双绞线。

我想知道它是否可以像 RS485一样使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 和 RS -485均不允许隔离式接地。 接收器允许一定的接地漂移;请参阅共模电压规范。 (它对于 RS 485通常更大、但始终是有限的。)

    有隔离式 LVDS 和 RS -485收发器。 如果您使用为此而设计的协议、也可以使用交流耦合。