This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII 时钟的边沿时序

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476812/dp83867ir-edge-timing-of-rgmii-clock

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

DP83867在上升沿和下降沿接收 RGMII 数据。 如果 VIO 为1.8V、DP83867可以根据 RGMII 时钟的0.9V 时序获取数据。  是这样吗?   我很难在数据表上找到该锁存时序。   请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hattori-San、

    您是否指的是 RGMII 的 TX/RX 设置和保持时间?

    我不清楚您指的确切时序规格。

    谢谢!

    Evan