请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1463-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我对 AEC-Q100 1级认证有疑问。 例如、TCAN1463-Q1符合1级=>环境工作温度-40– 125°C 的要求。
案例研究:ECU 环境温度125°C 由于 ECU 中的其他损耗,ECU 中的空气和 PCB 表面温度上升至135°C。


使用数据表中的功率耗散和结至环境热阻值、我计算出结温为135°+ 0.135W * 39.7C θ°/W = 140.4 C°

这大约比建议的最大工作结温低10K。 尽管 IC 环境温度高于125°C、但在此条件下使用 AEC-Q100 1级器件是否可行?
谢谢!
Daria