This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:调整 DOUT 的振幅

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476265/ds90ub927q-q1-adjust-the-amplitude-of-dout

器件型号:DS90UB927Q-Q1

工具与软件:

您好!

我们的客户希望调整 DOUT 的振幅。 是否可以通过设置寄存器来更改它?
他们说、如果有一个此器件中未公开提供的调试寄存器、则可以实现这一点。
如果有、请告诉我们地址和使用方法。

我很抱歉提出这样一个不合理的要求。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    无法直接更改 VOD 摆幅、您能告诉我这里是什么问题吗?  

    您是否存在链路裕度问题? 到目前为止收集了哪些数据、以指示需要调整信号幅度。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi-San:

    感谢您的答复。

    我会检查并告知您问题是什么。

    此致、
    Hiroshi