This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:TCAN1042-Q1与 TCAN1472-Q1之间的主要差异

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477263/tcan1472-q1-main-difference-between-tcan1042-q1-with-tcan1472-q1

器件型号:TCAN1472-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

您能否提供一个表格、其中列出了 TCAN1042-Q1与 TCAN1472-Q1之间的主要不同规格? 附加一个简单的应用差异说明会更好。 客户对这两种设备感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    请参阅以下差异。  

    作为一种应用差异、请注意、TCAN1472-Q1支持 CAN SIC、从而提高了数据表7.1.1中所述的 EMI 性能。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。