This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:测试模式7、读取误码率(BER)

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472585/dp83tg720r-q1-test-mode-7-read-the-bit-error-rate-ber

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我想找到一种阅读 BER 的方法。 在 PMA 模式下、应根据数据表中的4.1 PMA 测试步骤选择测试模式7。

根据802.3bp、BER 计数可以通过 PCS 状态2寄存器的位5:0读取。 但是、该 PHY 的 PCS 状态2寄存器的这些位是保留的。

有没有方法评估此 PHY 的 BER?  

提前感谢。

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我正在查看这一问题、我们会很快回复您。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的德鲁:

    此问题有更新吗?

    此致、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    对于延迟、我们深表歉意。   PHY 支持使用 PRBS_STATUS_6寄存器(0x0620)检查错误。   有关配置 PRBS 生成器/校验器的详细信息、建议查看数据表中的"数据路径内置自检"部分。  表7-2 数据路径 BIST 编程提供了有关 PRBS 校验器配置的详细信息。

    谢谢!

    Drew