请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC814S-Q1 工具与软件:
您好!
我将 DP83TC814SRHARQ1用作我的以太网 PHY、我正在尝试确定如何正确连接 LED_0 (引脚35)和 LED_1 (引脚6)上的指示灯 LED。 我的 VDDIO 电压设置为1.8V。 随附的图像显示了数据表的示例连接。
我的问题是、很难找到具有可接受的正向电压的 LED 直接由1.8V 驱动。 您是否有用于在 VDDIO 电压设置为1.8V 的情况下驱动 LED 的设计参考? 我担心这些引脚也用作自举引脚、并且我不希望我的实施电路干扰自举功能。