This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:失效防护模式

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477133/tcan1145-q1-fail-safe-mode

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我对失效防护模式有一些问题。  

您能回答以下问题吗?

Q1:如数据表中所述进入失效防护模式后、如果故障系数被清除、则可以使用 SPI 命令转换到另一种模式

但是、要清除故障、是否可以使用命令清除故障(INT_2的位清除状态)、或者是否需要等待实际故障被清除(例如 TSD 故障时的温降)?

Q2:转换到失效防护模式时、SWE 计时器是否始终启动? 在此模式下是否可以停止 SWE 计时器?

Q3:下图中对失效防护模式下的寄存器地址的描述是否不正确? Reg8'h10[6]= 0 (FS_DIS)是 Reg8'h17[0]= 0 (FS_DIS)的拼写错误、Reg8'h10[5]= 0 (SWE_DIS)是 Reg8'h1C[7]= 0 (SWE_DIS)的拼写错误。

Q4:关于失效防护模式转换条件-显示的设置(FS_DIS=0和 SWE_DIS=0)是否是前提条件? 当 FS_DIS=0且 SWE_DIS=1时将进入模式(当发生故障时)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    1.它要求删除实际的故障,否则,如果你清除它,中断将再次设置。

    2.是的、SWE 计时器会启动。 停止 SWE 计时器的唯一方法是通过 SPI 命令进入正常模式。 (需要先清除故障)

    3.是的,这是一个排版

    4. FS_DIS 需要= 0才能启用失效防护模式、但是 SWE_DIS 不会影响失效防护模式的转换。 SWE_DIS 可以通过设置为1来禁用、然后 SWE 计时器将不会在失效防护模式下启动。

    此致、

    Sean