This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANINT 行为

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477125/tcan1145-q1-canint-behavior

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

只有当接收到正确的 WUF 时才会设置 CANINT、正确吗?

问题1。 CANINT= 1只能通过复位或清除命令清除、正确吗?

问题2: 是否有任何其他 CANINT=1被清除的条件/命令?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    CANINT 是 CAN 总线唤醒中断、WUP (如果未启用选择性唤醒)或 WUF 可以触发 CANINT 设置。

    1.正确

    2.否

    此致、

    Sean