请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1、
工具与软件:
团队成员、您好!
我想问客户是否可以使用 Vio 的电阻分压器从5V Vcc 生成3.3V 电压。 请在下面的 e2e 主题中找到有关 TCAN1044-Q1类似主题的信息。
即使对于 TCAN1043A-Q1也是可行的、可以使用多大范围的电阻值? 请提供建议。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我想问客户是否可以使用 Vio 的电阻分压器从5V Vcc 生成3.3V 电压。 请在下面的 e2e 主题中找到有关 TCAN1044-Q1类似主题的信息。
即使对于 TCAN1043A-Q1也是可行的、可以使用多大范围的电阻值? 请提供建议。 谢谢你。