This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1的 VIO 电阻分压器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479079/tcan1043a-q1-vio-resistor-divider-for-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

我想问客户是否可以使用 Vio 的电阻分压器从5V Vcc 生成3.3V 电压。 请在下面的 e2e 主题中找到有关 TCAN1044-Q1类似主题的信息。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135733/tcan1044-q1-vio-with-resistor-voltage-divider 

即使对于 TCAN1043A-Q1也是可行的、可以使用多大范围的电阻值?  请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    是的、TCAN1043A-Q1也可以这样做。 正如 Eric 提到的、假设 VCC 电平稳定且 VIO 引脚也接收到稳定的电压电平、则可以使用 VIO 电源的分压器。 没有特定的电阻器范围。

    此致!

    Ethan