This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:当 CAN 上有消息时、从正常模式切换到睡眠模式

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479208/tcan4550-q1-normal-to-sleep-when-there-are-messages-on-can

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户发现、当 CAN 上有消息时、他们无法使用 SPI 命令使 TCAN4550-Q1进入睡眠模式(先进入待机模式、然后进入睡眠模式)。 nWKRQ 保持低电平。 您能检查一下吗? 谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    TCAN4550-Q1不是局部联网器件、CAN 上的任何消息都可能满足唤醒模式(WUP)的要求并唤醒器件。  因此、TCAN4550-Q1只能在总线上没有任何 CAN 消息时处于睡眠模式、同样也会在存在消息时唤醒。

    为了有一个器件可以在存在 CAN 消息时置于睡眠模式、该器件需要能够监控 CAN 消息 ID 是否存在会导致器件唤醒的特定值。  这被称为局部联网或选择性唤醒。  TCAN4550-Q1不支持此功能、将在任何满足数据表第8.4.3节中所述 WUP 要求的 CAN 信号上唤醒。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 如果客户希望 TCAN4550-Q1进入睡眠模式、他们必须等到 CAN 总线上没有消息了、对吗?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    正确。  在将该器件置于睡眠模式后、它会监控 CAN 总线是否存在显性、隐性、显性模式、然后在总线上出现显性、隐性以及其他显性位或电压电平时唤醒。  这些位中的每一位都需要满足一个滤波时间、以帮助防止因噪声而造成错误唤醒、但大多数(如果不是全部)有效 CAN 消息都将满足 WUP 标准。

    此致、

    Jonathan