工具与软件:
嗨、团队:
我的客户发现、当 CAN 上有消息时、他们无法使用 SPI 命令使 TCAN4550-Q1进入睡眠模式(先进入待机模式、然后进入睡眠模式)。 nWKRQ 保持低电平。 您能检查一下吗? 谢谢!
此致
灰色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户发现、当 CAN 上有消息时、他们无法使用 SPI 命令使 TCAN4550-Q1进入睡眠模式(先进入待机模式、然后进入睡眠模式)。 nWKRQ 保持低电平。 您能检查一下吗? 谢谢!
此致
灰色
您好、灰:
TCAN4550-Q1不是局部联网器件、CAN 上的任何消息都可能满足唤醒模式(WUP)的要求并唤醒器件。 因此、TCAN4550-Q1只能在总线上没有任何 CAN 消息时处于睡眠模式、同样也会在存在消息时唤醒。
为了有一个器件可以在存在 CAN 消息时置于睡眠模式、该器件需要能够监控 CAN 消息 ID 是否存在会导致器件唤醒的特定值。 这被称为局部联网或选择性唤醒。 TCAN4550-Q1不支持此功能、将在任何满足数据表第8.4.3节中所述 WUP 要求的 CAN 信号上唤醒。
此致、
Jonathan