This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1从睡眠模式唤醒。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478238/tcan4551-q1-tcan4551-q1-wakeup-from-sleep-mode

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

您好!

我在将 TCAN 处理为低功耗模式时遇到问题。 我使用了一个示例、通过此 API "  TCAN4x5x_3824(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_SLEEP) Device_Set "将 TCAN 置于睡眠模式。 此后、我在我的"nINT"引脚上接收到中断。

在调试时、我得到了欠压电源中断"UVSUP"、如果我参考数据表中的笔记、应该会出现该中断:

"当进入睡眠模式时、TCAN4551-Q1可能会在 LDO 断电时因 UVCCFLTR 事件而将中断置为有效。 在启动 GO TO SLEEP 命令之前、应忽略此中断、或使用16'h830[22]将其屏蔽。" (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan4551-q1.pdf)

暂时、我将在睡眠模式下忽略此中断。

我遇到的问题是,在睡眠模式下,如果我从任何 CAN 模拟器发送任何数据到 TCAN,那么我不会收到任何      唤醒请求中断,但一旦我断开我的 PCAN ,我就会收到唤醒请求以及 CANDOM( CAN 卡在显性状态)和 CANINT( CAN 总线唤醒中断)。  

我的解释是,我没有得到一个正确的唤醒模式。  

请帮助我解决此问题、如果我的行为有误、请建议妥善处理。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinayak、

    TCAN4x5x_3824(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_SLEEP) Device_Set;"。 此后、我在我的"nINT"引脚上接收到中断。 [报价]

    数字内核在睡眠模式下被禁用、因此一旦器件处于睡眠模式、器件就不会生成硬件中断。  由于 nINT 引脚是开漏引脚、需要将外部上拉电阻器连接到 VIO 电源轨、因此您是否看到由于 VIO 电压在睡眠模式下被禁用而导致 nINT 引脚变为低电平?

    [quote userid="643556" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478238/tcan4551-q1-tcan4551-q1-wakeup-from-sleep-mode 我的理解是我没有得到正确的唤醒模式。  [报价]

    能否通过示波器来监控 CAN 总线信号以确定信号是否满足 WUP 要求?  CANDOM 位将指示 CANH 和 CANL 引脚之间在比显性超时规格长的时间周期(1-5ms)内存在电压差。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonathan 的反馈、我将对 CAN 总线进行分析、并将我的观察结果分享给您。

    关于此答复:

     在所有工作条件下、VSUP 电源应始终保持开启状态并高于 UV 阈值。  进入睡眠模式时、不应设置 UVSUP 中断位。  此注释特定于 UVCCFLTR 位、它是在睡眠模式期间断电的内部 LDO、可导致设置该中断位。

     VSUP 电源是在睡眠模式期间被禁用、还是保持开启?  另外、VIO 电源在睡眠模式下的状态如何、是关闭还是保持开启?

    我忽略 UVSUP 的原因是、当我查看数据表时、它定义了 UVSUP 中断是由 欠压 VSUP 和 UVCCFLTR 引起的。  所示。 中断字段说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    是的、你是对的、我写我的评论是基于这样的想法、即有单独的位、就像 UVIO 和 UVSUP 一样、但我不记得 UVCCOUT 与 UVSUP 共享一位。

    我将等待您的 CAN 总线观察结果、希望这些观察结果能够提供一些有关该问题的答案。

    此致、

    Jonathan