This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:SN1021短路热风险评估

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479074/tlin1021a-q1-sn1021-short-circuit-thermal-risk-assessment

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

您好!

  关于 SN1021芯片、当总线发生短路时(电源短路/接地短路)、由于 LIN 或 VSUP 引脚存在200mA 大电流输入、之前询问时告知短路的维持时间与过热保护有关(约为~μ s)、结温升至过热保护时、发送器关闭、不需要200mA 大电流。

但根据结温计算公式 TJ = Ta+P*Rja 远高于额定结温,如何评估是否存在风险?

是否存在瞬态结温参数?

祝你一切顺利。

Yunmiao Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunmiao:

    遗憾的是、我们没有瞬态结温参数。

    但请注意、如果计算值超过指定的 TJ、则意味着器件将快速关断。 因此、谢谢、实际峰值结温不会达到阶态计算。

    此致、

    Michael。