This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII PHY

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467708/dp83867ir-rgmii-phy

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

  • 该设备是以全双工还是半双工模式运行。
  • Tx 和 Rx 线路的数据、时钟和控制线之间的时序关系是什么。
  • 由于可使用自举电阻器来配置这些模式、因此 这对仿真结果是否有任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可在双工/双工设置下运行、具体取决于相应的自动协商设置。

    请参阅数据表中 RGMII 的 TX 和 RX 时钟规格的设置和保持时间。

    您有兴趣通过哪些模式了解对仿真产生的影响?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您澄清要点...

    我对系统中令人兴奋的最大信号活动感兴趣。 全双工模式是否并行指定 TX 和 RX 总线上的活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    全双工表示两条 MAC 都可以发送数据、而与另一条 MAC 是否发送数据无关。 这与半双工不同、在半双工模式下、通信一次只在一个方向上起作用。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我希望您这里提到的全双工技术连同 SoC 和 PHY DP83867IR。

    我还 查看了下面提到的每个信号的时序图、以及这些信号在全双工模式下如何影响。 由于我计划模拟 PHY 芯片、因此我想了解全双工需要考虑的参数。

    引脚编号和 名称是:

    引脚编号 33 -  RX_D0
    引脚编号  34 - RX_D1
    引脚编号  35 - RX_D2
    引脚编号  36 - RX_D3
    引脚编号  32 - RX_CLK
    引脚编号  38 - RX_DV/RX_CTRL

    引脚编号  28 - TX_D0
    引脚编号 27 - TX_D1
    引脚编号 26 - TX_D2
    引脚编号 25 - TX_D3
    引脚编号 29 - TX_CLK
    引脚编号 37 - TX_EN/TX_CTRL

    这摘自 DP83867IRRZ 数据表。

    谢谢!
    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    MAC 信号对全双工模式的影响较小。 理想情况下、这应取决于用于了解总线是否繁忙(通过 RX_DV)的 MAC 以及相应地设置双工通信的 PHY。 每个 MAC 引脚都是单向的。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我需要  在 TI 网站(https://www.ti.com/product/DP83867IR#design-tools-simulation)上为 PHY  DP83867IRRGZ 和 VQFN48引脚获取 IBIS 模型的确认。 这是适用于器件型号的最新和正确的 IBIS 模型 和封装?

    谢谢!

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    可以、这是此用例的最新文件。

    此致、

    Gerome.