This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:BSDL 文件

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450880/dp83869hm-bsdl-file

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

我们联系您、希望为我们提供 DP83869HMRGZT 的 BSDL 文件。

论坛上提到的文件(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091022/dp83869hm-dp83869hm-48-pin-bsdl-filehttps://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901288/dp83869hm-bsdl-file)似乎有故障。

根据我们的调查,所述指令寄存器的长度不匹配。 似乎是9位、而不是8位。 此外、捕获值看起来也不正确。

我们将非常感谢你的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我们正努力就此问题联系我们的设计团队。  

    感谢您的耐心。

    下面随附了 BSDL 文件的最新版本。 目前、该 BSDL 模型尚未验证。 我们不能保证它能正常工作、只能在实验中使用。 如果您遇到问题、请告知我们

    e2e.ti.com/.../dp83869_5F00_bsr_5F00_48_5F00_untested.bsdl

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivaan ,虽然我很感谢你的努力,但我们还没有看到预期的结果。  我们仍然需要一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    我会在内部联系我们的设计团队、尽快解决这些文件问题。 很抱歉耽误你的时间

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    我能够向我们的设计团队确认、BSDL 文件的指令宽度定义为8位、所有指令也是8位。  

    您是否尝试过使用869上的旁路模式? 请确认 TDI 是否已路由至 TDO。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要加载旁路、我首先需要加载"旁路"指令。 但我无法这样做、因为我必须移位9位、但 BSDL 文件表明它只有8位。 因此,我很遗憾地不知道该怎么做。

    问题正是为什么我必须移位9个位?

    是的、我们要通过扫描链移动定义的图形(8位、我们的测试字节(0x52H))。 我们看到、恰好在9位后、该模式再次从链中传出。 因此、我们可以看到、我们正在将某物加载到链中(TDI)、而某物又再次出现(TDO)。 移动指令时的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题移到:

    e2e.ti.com/.../dp83869hm-bdsl-file