请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7841 主题中讨论的其他器件:ISO7731、
尊敬的专家:
您能 帮您查看下面 ISO7841的分立式 I2C 解决方案并分享一些建议吗?(max17830是另一个控制信号)我们将 ISO7731解决方案称为以下解决方案。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Minqi、
感谢您分享原理图以供审阅。 原理图对我来说很好、可以确认 R43的值吗?
我看到 Q38符号显示为 MOSFET、但器件型号 MMBT3904是 BJT 晶体管。 请确保所有元件器件型号与上述 ISO7731原理图相匹配。
我希望上面的电路可以正常工作、没有任何问题、但是如果您看到任何问题、那么稍微增大或减小 R43值、它应该会再次开始工作。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Rao、
非常感谢您的帮助。