This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:IEC61000-4-x 规范?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/654415/isow7840-iec61000-4-x-spec

器件型号:ISOW7840

大家好、

客户想知道我们的 ISOW 是否符合任何 IEC 61000-4-x 规格?  

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于 IEC 61000-4-x 规范是系统级测试、因此我们不会正式认证我们的产品是否符合这些标准。 这些级别通常取决于终端设备/系统的设计方式。 但是、在我们的实验室中、通过正确设计的系统、我们发现 ISOW78xx 器件能够通过这些 EMI/EMC 标准。

    请您向我们介绍一下您所关注的标准和级别。

    此致、
    Anand Reghunathan