主题中讨论的其他部件:SN6501、 SN6505BEVM
大家好、
我的客户正在考虑使用 SN6501或 SN6505来制造隔离式电源。 Vin=5V、Vout=12V、Io=100mA。
您对此应用是否有任何参考设计? 此外、您是否对该应用中需要使用的变压器有任何建议?
谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在考虑使用 SN6501或 SN6505来制造隔离式电源。 Vin=5V、Vout=12V、Io=100mA。
您对此应用是否有任何参考设计? 此外、您是否对该应用中需要使用的变压器有任何建议?
谢谢。
此致、
韦恩
韦恩、
请参阅以下原理图:
该原理图源自 SN6505A 数据表的第9节、该节是该器件的最佳参考。 请记住、所示的肖特基二极管价格低廉、但在低于85dC 的温度下可实现最佳功能。
变压器匝数比计算为1:3.45、可补偿 +/-10%的电源容差、二极管+ LDO 两端的损耗以及额外裕量。 使用的中间抽头变压器为 Wurth Elektronik 750316769、可提供基本隔离。 客户可以选择使用此变压器或联系首选供应商。
这对于客户规格来说是可以的吗? 请跟进哪些是正确的、哪些是需要改进的。
祝你度过美好的一天!
Manuel Chavez
您好、Manuel、
感谢您的回复。 您说此原理图源自 SN6505A 数据表的第9节。 但我在数据表中找不到它。 请帮助您共享您正在查看的文档吗? 谢谢。
此致、
韦恩
您好、Manuel、
很抱歉耽误你的回答。 我已为 客户应用 SN6505BEVM 和 SN6505BDBVR 样片。 他们现在正在进行评估。 客户还考虑将 DCP010512BP 作为更简单的解决方案。 感谢您的支持。
此致、
韦恩
韦恩、
不用客气! 客户所需的隔离级别可能是决定因素。 请记住、DCP010512BP 可提供高达1kV 的隔离、其中 SN6501或 SN6505与可提供基本或增强型隔离(2.5kV ->5kV)的变压器配合使用。
您和客户的成功。
最棒的
Manuel Chavez