This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:负载电流

Guru**** 2124260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1251110/isow7844-load-current

器件型号:ISOW7844
主题中讨论的其他器件: ISOW7721

我们需要一个负载电流为200-300mA 且带有集成直流/直流转换器的数字隔离器。 ISOW7844是否可以满足要求?

ISOW784x 5V 至3.3V 是否需要130mA 的最小负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    感谢您与我们联系。

    ISOW7844不支持200-300mA 的负载电流、并且只能支持130mA 的输出电流。 数据表指出、我们保证的最小负载电流为130mA、这意味着不能保证大于130mA 的任何电流、因此、为了确保可靠运行、您应该考虑将此器件用于高达130mA 的电流。

    ISOW78xx 系列是我们的第一代器件。 我们现在推出了第二代产品系列 ISOW77xx、建议您使用它。 器件 ISOW7721 (双通道)在其他系列中独具特色、支持将多个输出连接在一起、以实现更高的输出电流能力、如下所示。 通过将大约3个器件输出连接在一起、您将能够支持200-300mA 的输出电流。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔