This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN650x 推挽式变压器驱动器的 D1和 D2引脚是否短接至 GND?

Guru**** 1872900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1361898/faq-whey-are-d1-and-d2-pins-of-sn650x-push-pull-transformer-driver-shorted-to-gnd

主题中讨论的其他器件:SN6505B、SN6505D、 SN6501和 SN6505A

SN650x 推挽式变压器驱动器的 D1和 D2引脚是否短接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN6501、SN6505A、SN6505B 和 SN6505D 的 D1和 D2引脚是推挽式电源解决方案的开关节点。 这些引脚在内部连接到开漏功率 MOSFET、该 MOSFET 驱动外部中间抽头的推挽式变压器以产生隔离电源电压。 D1/D2引脚的 SN6501的绝对最大额定值为14V、SN6505A、SN6505B 和 SN6505D 的绝对最大额定值为16V。

    以下是 D1/D2引脚损坏和短接至 GND 的常见原因。

    1. 输入电源有噪声且包含超过16V 的瞬变
      1. 在推挽式变压器的初级侧中心抽头上添加足够的大容量电容器可确保此类瞬变受到抑制。

    2. 变压器的漏电感高
      1. 变压器的高泄漏电感会与 SN650x 器件 D1/D2引脚上的功率 MOSFET 的体电容形成 LC 谐振。
      2. 这会导致开关波形中出现振铃、从而超过 SN650x 器件 D1/D2引脚的绝对最大额定值、并导致永久损坏。
      3. 可以通过将漏电感保持在<2%来避免这种振铃。
      4. 如果无法避免振铃、则在 D1/D2引脚处使用 RC 缓冲器电路可以抑制振铃并将电压保持在预期电平。
      5. 有关使用 RC 缓冲器抑制振铃的更多详细信息、请参阅以下应用。
        1. 如何降低推挽式隔离电源中的辐射

    3. 非最佳 PCB 布局
      1. D1/D2和变压器引脚之间的长 PCB 布线或它们之间的多个过孔会在变压器初级路径中增加相当大的寄生电感。
      2. 这与变压器中产生高漏电感产生的效果相同、会导致 D1/D2引脚出现振铃并对 SN650x 造成永久性损坏。
      3. 为了优化 PCB 布局、可以使 D1/D2和变压器引脚之间的 PCB 布线尽可能短、并且没有过孔。
      4. 如果无法避免振铃、则在 D1/D2引脚处使用 RC 缓冲器可以抑制振铃并避免永久损坏。