请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO6721-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO7721-Q1、 ISO7721、ISO7710
您好
频率是多少
- ISO7721-Q1
和 - ISO6721-Q1
内部振荡器? (即、数据表中的振荡器块)
它们是否对 OOK 载波使用任何类型的扩频调制?
提前感谢您
此致
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
频率是多少
内部振荡器? (即、数据表中的振荡器块)
它们是否对 OOK 载波使用任何类型的扩频调制?
提前感谢您
此致
亚历克斯
尊敬的 Alex:
感谢您的提问。
两个器件的内部振荡器(OOK)频率均约为450MHz。
他们是否对 OOK 载波使用任何类型的扩频调制?
是的、两个器件都对 OOK 载波频率使用扩频调制。
此致、
A·维塔尔
您好
根据 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949948/iso7221b-iso7221b-internal-oscillator
我假设它为100KHz、因为 ISO7221以后者频率运行。
那么、振荡频率从 ISO7221跃升三个数量级到 ISO7721呢?
此致
亚历克斯
您好!
感谢您的答复。
ISO7710采用基于 OOK 的架构、而 ISO7221是基于边缘的架构器件。 这意味着 ISO7221不涉及载波频率。
[报价 userid="397761" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344782/iso6721-q1-iso6721-internal-oscillator-frequency/5127557 #5127557"]振荡频率从 ISO7221跳至 ISO7721三个数量级?尽管这两个器件都具有振荡器、但这些振荡器的用途不同、因此频率大不相同。
此致、
A·维塔尔