This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]功能隔离器如何校正接地漂移并提高信号线路的噪声容限?

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322066/faq-how-can-functional-isolators-correct-ground-shifts-and-improve-noise-tolerance-on-a-signal-line

功能隔离器如何校正接地漂移并提高信号线路上的噪声容限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当同一电路中的两个或多个器件彼此具有不同的接地电位时、就会产生接地环路干扰。 接地环路干扰和接地漂移会导致各种问题、例如数据传输错误或信号丢失。

    功能隔离器可用于断开接地环路、以增加信号完整性并减少数据传输中的误差

    • 除了提高信号完整性和防止错误外、基础型和增强型隔离还可以防止人员触电或设备损坏风险

    下图显示了功能隔离器如何放置在两个不同器件之间、并提高信号完整性:

    GPD =接地电位差

    GND =接地