请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721-Q1 大家好、
如果我们不需要隔离、我们可以将初级 GND 和次级 GND 短路吗?
尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们不需要隔离、我们可以将初级 GND 和次级 GND 短路吗?
尼森
您好!
感谢您的提问。
是的、您的理解是正确的。 ISO7721-Q1两侧的 GND 引脚可以短接、以绕过隔离栅。
ISO7721-Q1的主要功能是提供隔离。 如果不需要隔离、则不需要该器件。
此致、
A·维塔尔