请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7041-Q1 主题中讨论的其他器件: ISO7041、 ISO6741-Q1
我们计划使用数字隔离器 ISO7041-Q1–和/但我们需要1.8V 的电源电压。
我们可以在 TI 网页上搜索/过滤电压为1.8V 的数字隔离器、ISO7041-Q1如下面的屏幕截图所示:
但是、ISO7041-Q1的数据表中规定了3.0V 的最低电源电压。
? 问题1:ISO7041-Q1的最低电源电压是多少(1.71V 或3.0V)?