主题中讨论的其他器件:ISO7721-Q1、ISO6721-Q1 、 ISOW7841、ISOW7741、 SN6505B、 ISO7741-Q1、ISOW7741-Q1
尊敬的团队:
我正在寻找具有2.5kv 隔离的汽车级数字隔离器、发现该器件 ISO7421EQDWRQ1参数适合我的应用、但我需要知道 输出电流随输入电流的变化。
请帮助我尽快获得此信息。
此致、
Navya.d
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我正在寻找具有2.5kv 隔离的汽车级数字隔离器、发现该器件 ISO7421EQDWRQ1参数适合我的应用、但我需要知道 输出电流随输入电流的变化。
请帮助我尽快获得此信息。
此致、
Navya.d
您好!
感谢您的提问。
我知道您正在寻找具有2.5kV 隔离额定值和汽车级的数字隔离器。 ISO7421EQDWRQ1 是一款较旧的器件、我们建议您使用 汽车级 ISO6721-Q1或 ISO7721-Q1、它应该能够满足您的需求。
此致、
A·维塔尔
您好!
感谢 aaditya 但我正在寻找如图片中所示的图形,如果可能,请尝试尽快获得它。

你好、Navya、
器件的输出与输入电流没有相关性。
输入和输出是独立供电的、输出将根据数据表中列出的电气特性运行。
如下表所示、输入电流和输出电流之间没有关系。 输出将提供几乎恒定的输出阻抗、在最坏的情况下、可以根据相对于输出电流的最大输出压降来计算该阻抗。
例如、对于 IOL = 4mA 时的最大电压、最大输出为0.4V、对应于100欧姆的输出阻抗(典型值为50欧姆)。
如果您采用不同的电源设置、则需要查看相应的电气特性表。 (例如、两个电源都为3.3V 时、您需要参阅数据表中的表6.8。

我也同意 Aaditya 上述的建议、改用 ISO7721QDWRQ1、因为这是可用于代替 ISO7421E 的最新一代选项。
此致!
迈克尔
尊敬的 Aaditya:
感谢您提供 th 信息、我需要澄清两点、一是
尊敬的 Aaditya:
这是我们现有的原理图供参考。


您好、Navya:
感谢您的提问。
是的、ISO7741QDWQ1器件可用于 SPI 通信。 更多有关隔离 SPI 信号的信息、请查看此链接: https://www.ti.com/lit/ml/sllt215a/sllt215a.pdf
ISO7741QDWQ1的输出电流显示在数据表中的建议工作条件下。 -4mA 具有高电平输出电流能力、而 4mA 具有低电平输出电流能力。
纵观原理图、ADuM5401的等效 TI 器件是 ISOW7841/ISOW7741。
此致、
A·维塔尔
尊敬的 Aaditya:
感谢您提供上述信息、关于3.3V、输出电流为2mA、 对于相同的 ISO7741QDWQ1、 IC 是不是由它们提供的独立隔离式电源?
或者、如果它们是 单独隔离式电源的任何单独部件、我们必须向您推荐。 用于参考检查下图。

您好、Navya:
隔离电源有两种主要的解决方案:
您的应用需要数字隔离器和隔离式电源解决方案、因此我们建议您使用同时集成到单个器件中的 ISOW7741-Q1。
此致、
A·维塔尔