请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC28730、 UCC28730EVM-552
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我需要您的指导来设计隔离式直流/直流降压转换器。 我要求初级侧和隔离侧的输入电压120V、我需要12V/5A。
您能给我推荐一下任何控制器或参考设计吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我需要您的指导来设计隔离式直流/直流降压转换器。 我要求初级侧和隔离侧的输入电压120V、我需要12V/5A。
您能给我推荐一下任何控制器或参考设计吗?
谢谢
此论坛适合使用信号隔离器。
LM5013-Q1未进行隔离。 您需要像 UCC28730这样的反激式控制器。 请参见产品页面"设计与开发"部分底部的 Webench 设计器。 ( UCC28730EVM-552输出仅10W。)