This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721通信问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1390768/iso6721-q1-communication-issue-with-iso6721

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721

工具与软件:

您好、TI 团队

e2e.ti.com/.../Schematic-Prints.pdf

我们 在高电压侧与低电压侧 MCU (TI MSPM0G3507SR) UART 端口之间使用 ISO6721、并在某种程度上使 UART 异常。

如果我们要在 ISO6721的 OUTA/B 端口中添加一个 RC 滤波器、`s TI 建议的是什么? UART 频率为11.592KHz。

端口电容器负载是否存在任何限制?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不在输入端添加滤波器?

    根据经验、对于数字信号、LPF 的转角频率应是信号频率的十倍。

    在低电源电压下、输出的额定值为1 mA。 通常情况下、选择不超过此值的 R 和 C 组合是没有问题的。