请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1228 工具与软件:
大家好!
Outx 引脚电流的标称值是多少? 我在绝对额定值中看到 Io 为- 15mA。 但我没有看到在并行模式下针对输出引脚的任何建议电流电平。 只是想知道我是否可以使用 Outx 引脚驱动逻辑侧的 LED。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VOH 和 VOL 的测试条件是1 mA、但这是1.8V 电源的最坏情况。 对于高电源、数据表的当前修订版本中未指定任何值、但是几 mA 应该是可能的。
尊敬的 Cory:
感谢您联系我们。
目前未列出 ISO1228的建议输出电流值。 请考虑下表作为逻辑输出通道建议输出电流的参考。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao