This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640如何影响端口输入电容

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1391857/iso1640-how-iso1640-influence-the-port-input-capacitance

器件型号:ISO1640
Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户使用 TCA9517A 作为系统 SOC I2C 端口和外部 HDMI I2C 端口之间的缓冲器、如以下原理图所示。 A 侧连接到外部 HDMI 端口、B 侧连接到内部系统 SOC I2C。 问题是、HDMI 认证的一个测试项是端口输入电容(应低于50pF@100kHz I2C 信号)。 现在、他们需要将 TCA9517A 更改为 ISO1640。 ISO1640的输入电容 Cio 可在数据表中找到1pF、我需要确认 ISO1640是否能够保持输入电容不受系统侧电路的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    隔离栅电容是隔离栅的电容、而不是负载电容。 我相信负载电容正是您要寻找的规格(请参阅下面的)。  

    隔离器的 SIDE1和 SID2完全独立、C1和 C2不相互影响。

    此致!
    Andrew