This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:显性超时

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1394868/iso1042-dominant-time-out

器件型号:ISO1042

工具与软件:

客户不想使用 主导超时功能。 是否还有其他隔离式 CAN 需要满足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki:  

    DTO 是 CAN 器件的一项常见功能、大多数应用都需要这项功能。 我们没有没有 DTO 的隔离收发器。 我建议寻找非隔离收发器并使用数字隔离器进行隔离。  

    此致!
    Andrew