This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245GKER

Guru**** 2797575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620623/sn74avc16t245-sn74avc16t245gker

器件型号: SN74AVC16T245

您好、我们有器件型号 SN74AVC16T245GKER 的库存、无法找到有关 GKER 后缀含义的任何信息。 您能提供建议吗? 如果可能、请提供一个数据表、其中具体列出了器件型号 SN74AVC16T245GKER? 谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    我可以看到、该器件不是随 GKE 封装发布的。

    对于 BGA 封装、我们仅发布了 GQL 或 ZQL、这两者现已过时。

    您可以发送顶部器件标识的图片、以便我进一步验证吗? 谢谢!

    此致、

    Josh