This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:OE,DIR 参考了 VCCb?

Guru**** 2005520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065923/sn74axc4t245-q1-oe-dir-referenced-to-vccb

部件号:SN74AXC4T245-Q1

大家好,团队

SN74AXC4T245-Q1的数据表指定“SN74AXC4T245-Q1设备的设计使控制引脚(xDIR 和 x OE)与 VCCA 相对应。”

但是,在以下情况下,我想检查 OE 和 DIR 是否可以毫无问题地引用 VCCB。 你能回答吗?

 

状况:VCCA < VCCB

 。 OE 引脚可以连接到 VCCB 侧?

 。 方向销是否可以连接到 VCCB 侧?

 

谢谢,

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Sam,

    更确切地说,这些控制输入将始终引用 VCCA,因为这是电路的电源。 如果您要将 VCCB 应用于输入,这是正常的,因为输入具有过压容限。