This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:检查 TXB0108电路是否存在任何问题。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070228/txb0108-check-if-there-is-any-problem-with-the-txb0108-circuit

部件号:TXB0108

我正在尝试使用 TXB0108实现 E-ink 显示接口。 我使用7位。 它包含 SPI 信号。 请检查此电路是否存在故障。

如果有问题,请推荐合适的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sun裴,

    从示意图的角度看,我看不到实施方面的任何问题。 尽管如此,建议将本设备与低电容负载(<70 pF)配合使用,但在我看来,如果涉及连接器,有时很难满足这一要求。 除了 SPI 信号外,其余的信号是否单向? 如果是这样,您能否提供它们的方向性? 这将有助于选择可能更合适的零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我在下面放置了一张显示信号方向的图片。

    参考:
    起初,当 MCU 电压和 E-ink 电压都为3.3V 时,它工作正常。 所有信号都很好,电子墨水显示屏工作正常。
    但是,我将 MCU 电压更改为1.8V,并使用 TXB0108连接了 E-ink。 电子墨水根本不起作用。

    我使用逻辑分析仪测量 P25至 P30,但结果被混淆。 SCLK 没有输出,并非所有信号都是正常匹配
    因此,我想验证此电路,如果有任何问题,请将其更换为新的部件。

    可能我连接了错误的 TXB0180针脚编号?
    如果您查看下面的 Saleae Logic 图片,则繁忙就像 SCLK。 可能我连接了错误的针脚编号?

    TXB0180不能正常工作,给我造成严重损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 A1针脚标记感到困惑。
    红色箭头指向 A1针脚是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧和底部的字母和数字标识行和列。 插针/球由其名称标识,该名称与行或列无关。 (引脚 A8没有列8。)

    红色箭头指向 A 行和1列中的球。 该引脚的名称是 B2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复此帖子。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电缆电容引起问题,逻辑分析仪的输出将不会有帮助。 如果可能,请显示示波器轨迹。

    一般而言,使用单向或方向控制电平转换器可以解决 TXB 的问题。 EPP_MOSI 信号是否真的是双向的?