This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:TPD,负载电容较小

Guru**** 2508435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074660/sn74lv541a-tpd-with-small-load-capacitance

部件号:SN74LV541A

大家好,团队  

数据表 显示,5V Vcc 和15pF CL 的 tpd 为1~6ns。  

客户想知道如果使用2pF 等较小的 CL,tpd 会变小吗?

是否 可以估算与 CL 值对应的 tpd 值?  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    传播延迟与负载电容成线性扩展。 假设数据表包含至少两个负载条件(并非总是如此),那么线性外推可以很好地估计不同负载的延迟。

    如上所述,与想象中的“0负载”条件的交叉将指示设备的固有延迟。 在这种情况下,设备的温度传播延迟最大值将至少为5.14ns。