This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:SPI 四路模式应用

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079969/txb0106-spi-quad-mode-application

部件号:TXB0106

您好,专家,

我的客户希望在 SPI 四路模式(6位)中使用 TXB0106和1.8V/3.3V 电平转换器。 请问 TXB0106是否适合? 还是有更好的解决方案可供推荐? 非常感谢!

此致,

安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个要求,需要自动双向。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您需要自动方向感应时,必须使用 TXB/TXS/LSF 电平调节器。 TXB 是推/拉信号的最佳选择。

    但是,请参阅数据表8.3/2/8.3.4/8.3.6节中的限制。