请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC125A-Q1 大家好,团队
是否可以使用缓冲器(如 SN74LVC125A-Q1)与主从电缆之间的3m 电缆进行 SPI 通信?
或者,您能否推荐用于3m SPI 传输(2通道 x 4线 SPI)的任何汽车设备?
谢谢,
李灿森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
是否可以使用缓冲器(如 SN74LVC125A-Q1)与主从电缆之间的3m 电缆进行 SPI 通信?
或者,您能否推荐用于3m SPI 传输(2通道 x 4线 SPI)的任何汽车设备?
谢谢,
李灿森