This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:尽管信号传播延迟= 0.5~10ns,为什么仍可以使用200Mbps 数据速率@ 3.3V 至5.5V 电平转换?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080413/txu0304-q1-why-could-we-use-200mbps-data-rate-3-3v-to-5-5v-level-shifting-in-spite-of-signal-propagation-delay-0-5-10ns

部件号:TXU0304-Q1
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2T45

大家好,团队  

尽管信号传播延迟= 0.5~10ns,为什么我们可以使用200Mbps 数据速率@ 3.3V 到5.5V 电平转换?

SPI 主输出时钟为200MHz (来自200Mbps),等于一个周期5ns。 但是,TXU0304-Q1的传播延迟为0.5 ns~10 ns,用于5.0伏到3.3V 的转换@TA=125C,如“7.11切换特性 VCCA=3.3+- 0.3”中所示。 它会导致传播延迟>时钟周期,看起来操作不正确。  

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个缓冲阶段。 即使输出尚未完成(断开)负载充电,您也可以在输入端施加新的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,  

    很抱歉,我无法理解您提到的内容。 请您用一些波形和示意图来解释,以供我理解?

    此致,
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部们的样子如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队  

     传播延迟高于1/2 * SPICLK 周期是否会导致通信错误? 请查看下一个数字。 我猜这会通过使用电平调节器在“主从输出”和“SPICLK”之间导出同步。  

    尽管信号传播延迟= 0.5~10ns,为什么我们可以使用200Mbps 数据速率@ 3.3V 到5.5V 电平转换?  SPI 主输出时钟为200MHz (来自200Mbps),等于一个周期5ns。 但是,TXU0304-Q1的传播延迟为0.5 ns~10 ns,用于5.0伏到3.3V 的转换@TA=125C,如“7.11切换特性 VCCA=3.3+- 0.3”中所示。 它会导致传播延迟>时钟周期,看起来操作不正确。  

    此致,
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沿相同方向传输的信号将有类似的传播延迟。

    但是,误操作信号确实会被两个译文延迟,因此最差的延迟可能是20 ns。

    像 SN74LVC2T45这样的 LVC 转换器的最坏情况下 tpd 为4.4 ns,但这仍然太多。

    您使用的是什么设备? 是否可以使用 LVDS?