线程中讨论的其他部件:TXB0108, TMS320C6678, 测试, TXU0104, SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, TXU0204
尊敬的工程师:
我设计的主板基于 TMS320C6678。 6678芯片应通过 SPI 接口与另一个 IMU 模块通信。 但是,6678的电压水平为1.8V,而 IMU 模块的电压水平为3.3V。 我使用 TXS0108传输电压。 当6678生成1.8V 的 SPI 时钟时,相应的3.3V 输出信号质量差。 我断开了 TXS0108和 IMU 模块的输出,发现此操作无法帮助芯片提高其输出。 我还换了另一个 TXS0108,但也没有帮助。 有人建议 TXB0108更适合 SPI 接口。 因此,我将 TXS0108更改为 TXS0108。 不幸的是,TXB0108根本不起作用! 输出是一个令人困惑的41MHz 正弦信号。 这让我疯了。 请帮帮我。
图1:输入信号:1.8V SPI 时钟。

图2:输出信号:3.3V SPI 时钟。

图3:示意图