This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B-Q1:通过电平调节器为板供电

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1, CD4010B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086099/cd4010b-q1-powering-board-through-level-shifter

部件号:CD4010B-Q1
在“线程”中讨论的其它部件:CD40109B-Q1

您好,

我以前使用 PN# CD40109BQNSRQ1进行从12伏到3伏的电平转换。 我需要额外的输入,因此更改为 PN#CD4010BQDRQ1。 我目前正在通过它运行车辆转向信号,以向微控制器发送3.3V 信号。 使用新芯片,我可以断开主板的电源,但打开转向信号,主板保持通过电平调节器供电。 旧的部分没有这样做。 是否有我丢失的内容或选择了错误的芯片,如果有,您有无建议? 这就是每个芯片的固定方式。

部件号 CD4010BQDRQ1

VCC=3.3V

VDD=12伏

VSS =接地(0伏)

 

部件号 CD40109BQNSRQ1  

VCC=12伏

VDD=3.3V

VSS =接地(0伏)

 

谢谢,

乔什·克里斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD40109B-Q1数据表显示:

    因此,对 VDD,VCC 或输入信号的应用顺序没有任何限制。

    CD4010B-Q1数据表没有提到任何类似内容,并在第2页的示意图中显示,从输入引脚到 VDD 有二极管

    您必须继续使用 CD40109B-Q1。