This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC244-SP:热阻抗5962-8755201VSA</s>875.5201万

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090324/sn54ac244-sp-thermal-impedance-of-5962-8755201vsa

部件号:SN54AC244-SP

您好,

我正在尝试查找5962-8755201VSA的875.5201万的热阻抗? 是否有任何相关信息。 我似乎无法在数据表中找到信息。 此外,当达到最大接点环境温度时会发生什么情况? 性能是否明显下降或设备是否完全损坏?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我没有此信息存档,我必须提交一个通常需要2周时间才能完成的热量请求。 当我获得数据时,我可以在此处发布回复。  

    从逻辑上讲,我们将 环境温度和结温视为 对设备运行的单独限制-- 例如,您可以在85°C的环境温度下操作设备,并且可以在150°C的交叉点温度下操作设备,但是我们不保证在85°C以上的环境温度或150°C以上的交叉点温度下操作设备。 违反任一条件意味着数据表规格不再有效。

    此致,

    Sebastian