主题中讨论的其他部件: TXU0202, SN74AUP1T34, TXB0102, SN74AXC2T245
您好,TI团队:
我想将 SN74AVC2T245用于UART转换器(1.8V <=>3.3V)
但我担心 输入转换的最大上升和下降时间。
UART速度约为1MHz,转换上升/下降时间约为15ns/V
但 SN74AVC2T245的极限转换上升和下降时间为5ns/V
将SN74AVC2T245用于UART应用时有何风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI团队:
我想将 SN74AVC2T245用于UART转换器(1.8V <=>3.3V)
但我担心 输入转换的最大上升和下降时间。
UART速度约为1MHz,转换上升/下降时间约为15ns/V
但 SN74AVC2T245的极限转换上升和下降时间为5ns/V
将SN74AVC2T245用于UART应用时有何风险?
建议您在TXU0202可用时使用。 或者,使用2x SN74AUP1T34向上平移向下。
您好,Clemens:
感谢您的建议。
使用TXB0102时存在问题,因此之后,TI工程师建议使用SN74AXC2T245, 其过渡上升/下降时间为10ns/V
但我认为10ns/V仍然不符合UART转换上升和下降时间。 对吧?
如果我们仍然使用 SN74AVC2T245 或 SN74AXC2T245,您会怎么看?
因为我们的客户在 UART中使用SN74AVC2T245进行大量项目,而且看起来工作正常
我会考虑 SN74AUP1T34 用于我们的项目。
谢谢!
链接的常见问题描述了可能发生的情况。 交叉电流和振荡不一定能立即察觉到。
您好Duong,
为了补充Clemens所说的内容,此行为的严重程度也可能会因PVT而异。