This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:用于SD卡的TXB0106???

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634699/txb0106-txb0106-for-sd-card

部件号:TXB0106
主题中讨论的其他部件: TXS0206

KANN DER TXB0106 Auch als电平转换器für SD-Karten verwendet wederden? dafür,我的意思是“我的意思”,“我的意思是“我的意思”?

 

是否可以将TXB0106用于SD卡应用? 如果是,是否有任何人拥有参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0106主要设计用于推/拉信号;SD卡使用集电极开路信号。 而TXB的驱动强度可能太低。

    请改用TXS0206。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens,

    感谢您的回复。

    Michael