This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1.6244万A-Q1:如何计算最大电流?

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632693/sn74lvc16244a-q1-how-can-to-calculate-the-maximum-current

部件号:SN74LVC1.6244万A-Q1

大家好。

我的客户要求如何计算最大电流。

我检查了数据表,因为我认为当所有输出都打开时,电流将是最大值。

我不理解IOH和IOL的状态。

请检查我计算的最大电流计算是否正确。

(IOL * 16ch)+(ICC * 4ch)=(20mA * 16)+(20uA + 4)= 320.08mA

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "最大电流"的确切含义是什么?

    芯片本身将采用的方法由ICC指定。 µA芯片为20 μ m。

    每个数字输入的漏电流由ii.指定 µA 20路输入,您将获得最多100 μ A的输出。

    通过每个输出的电流取决于连接到输出的负载。 在任何情况下,负载电流从VCC流出或流入GND,因此所有电流的总和必须限制为绝对最大额定值中指定的值,即VCC或GND的100 mA。 (如果某些输出为高,而某些为低,则可通过VCC获得100 mA,通过GND获得100 mA。)

    没有IOL规格。 数据表指定了指定电流的最大压降,但如果可以承受更高的压降,则可以使用更高的电流。 每引脚的电流仅受50 mA绝对最大额定值IO的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用了所有端口,芯片本身的总电流消耗是否为120uA?

    即使负载连接到所有输出,这是否意味着IC上所有端口的电流总和不能超过100mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电流流动不同,因此有三种不同的规格。 ICC从VCC流出,经过芯片,然后流入GND。 输入泄漏电流从VCC流出,从输入流出,或流入输入和GND。 输出负载电流从VCC流出,从输出流出,或流入输出和GND。

    那么,"总电流消耗"的含义是什么? 流出VCC的电流,流入GND的电流,还是两者? (请注意,泄漏和负载电流也会流经所连接设备的VCC或GND。) 实际上,您必须测量整个系统的总电流消耗。

    当所有输出具有相同的逻辑电平时,其总电流确实不得超过100 mA。